Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Netilion Library

Vores filhåndteringstjeneste er designet til at håndtering af dokumenterne for dit anlægs instrumenter. Den digitale tilgængelighed til filerne vil forbedre dit teams resultater, takket være automatiseret administration og enkle informationsstrømme.

Netilion Library - Oversigtsbillede af en digital tjeneste til IIoT-baseret filhåndtering
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Netilion Library: Screenshot af IIoT-filhåndteringstjeneste ©Endress+Hauser

Spar tid og arbejde med at opbygge dine arkiver

Et gennemsnitligt industrianlæg kan have 240.000 dokumentsider vedrørende feltinstrumenter. Med tanke på den tid, der bruges på at søge efter kalibreringscertifikater eller konfigurationsrapporter, forstår du Netilion Librarys enorme potentiale. Den IIoT-baserede filhåndteringstjeneste optimerer teamaktiviteter, reducerer administrativt arbejde og gemmer data til auditter.

Netilion Library: Screenshot af den IIoT-baserede filhåndteringstjenestes laptop-interface ©Endress+Hauser

Organisér dine file med henblik på nem visning og brug

Opnå en forbedret drift

Asset-filer såsom konfigurations- eller kalibreringsrapporter er vigtige for vedligeholdelsesteknikere. Når hele teamet kan tilgå den seneste version via en IIoT-baseret filhåndteringstjeneste, har du det perfekte interne informationsflow, der sikrer en problemfri og præcis drift for teknikerteamet.

Spar ressourcer

Det er ikke tydeligt under anlægsdriften, men filhåndtering tager lang tid. Administration af manualer, rapporter, certifikater m.m. kan være kompliceret. Netilion Library føjer alle filer til feltinstrumentets digitale tvilling – den nemmeste måde til at organisere dokumenter.

Vær sikker på at overholde gældende regler og standarder

For at løse dokumentationsopgaver er det en hjælp at have en god filhåndtering, så relevante filer er tilgængelige. Takket være IIoT giver Netilion Library dig hurtig adgang til kalibreringsrapporter og andre asset-filer, som auditører måske gerne vil se.

Dokumentændringer

I forbindelse med en kalibrering eller udførelse af en reparation er det nemt at tilføje en hændelse og eventuel relevant dokumentation for at registrere alle ændringer på sikker vis. En nem måde at håndtere ændringer for 50 eller 50.000 feltinstrumenter.

Ubesværet informationsflow for hele teamet

Vedligeholdelsesteknikerikon - en nøgleperson, der har gavn af filhåndtering gennem IIoT

Vedligeholdelsestekniker

Du og dine kolleger skal håndtere mange feltinstrumenter. Af hensyn til en optimal vedligeholdelse skal du kontrollere dokumentationen først, f.eks. konfigurations- eller kalibreringsrapporter. Med den IIoT-baserede filhåndteringstjeneste Netilion Library kan du tilgå disse filer fra hvor som helst, selv i felten, uanset hvem der brugte dem sidst.

Vedligeholdelseschefikon - ansvarlig for implementering af korrekt filhåndtering for hele teamet

Vedligeholdelseschef

Du skal understøtte dit team for at opnå den bedst mulige ydelse, og et pålideligt og enkelt informationsflow er en god måde at gøre det på. Ved at udstyre dit team med Netilion Library sikrer du en god filhåndtering og gør det muligt for alle at anvende samme dokumentationskilde. Samtidig med at du forbliver informeret.

Kvalitetschefikon - ansvarlig for filhåndtering vedrørende auditdokumentation

Kvalitetschef

Ved at bruge mindre tid på at håndtere kalibreringsprotokoller og lignende dokumenter frigøres mere tid til at fokusere på dine hovedopgaver. Desuden kræver kontrol og godtgørelse af kvalitet altid dokumentation, og du vil derfor gerne have alle asset-relaterede filer lige ved hånden. Takket være IIoT kan Netilion Library reducere det administrative arbejde og hjælpe dig med at overholde regler hurtigt og nemt.

Jan Marten Claus

"I had an inspiring experience right away in the beginning, when the complete bus was scanned. There were PROFIBUS assets showing up, I had completely forgotten about!"

Jan Marten Claus, Plan Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
Sucroliq has 3 facilities in Mexico and an annual capacity of 350,000 MT of liquid sugar

Netilion acts like a doctor in our plant. It is right there, whenever we need it.

Alicia Ramirez, Head of I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Er du interesseret i Netilion?

Tilmeld dig i dag for at få styr på din asset-filhåndtering. Eller kontakt os for at få mere at vide.

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter

Anvendes sammen med Netilion Library – maksimér effektiviteten

Disse Netilion Library-tilvalg kan forbedre din oplevelse.